This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013:drv5013

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056, TMAG5273, DRV5055, TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1199225/drv5013-drv5013

器件型号:DRV5013
主题中讨论的其他器件:DRV5056TMAG5273DRV5055TMAG5170

客户正在寻找与 Allegro A1324、A1325和 A1326类似的引脚排列。 您能建议一个竞争对手吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果您的客户正在寻找模拟输出器件、最好的选择是 DRV5055和 DRV5056。  DRV5055为双极(同时响应南北磁场)、DRV5056为单极。  如果您的客户在该系统中有 I2C 线路、他们可能会考虑 TMAG5273。  或者、如果他们使用 SPI、他们可能会考虑 TMAG5170。