This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:Linux 上的雷达

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642, AWR2243BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1197925/dca1000evm-radars-on-linux

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR2243BOOST

在当今时代、Linux 是否支持任何 TI 雷达?

是否有任何成功的社区实施?  TI 是否支持任何 Linux 软件、或考虑最终使用 mmWave Studio 以外的其他工具进行收集?

我只找到 了至少两年的职位。 您是否知道最近的任何活动?

#733250:Linux 上的实时 EVM 捕获

#779086:Linux/DCA1000EVM

#1028343:数据传输到 Linux

#732357: Linux awr1642 mmWave Student Linux 支持  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    目前不支持使用 Studio 或其他方式在 Linux 环境中捕获数据。 您能告诉我您打算使用哪款雷达器件吗?

    此致、

    高斯基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR2243BOOST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    正如我刚才所说,现时并无这方面的规定。

    此致、

    高斯基