请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3004 你(们)好
我应该为 Intel 第13届会议选择哪一个? EVM 应该使用哪一个?
OPT3007YMFR
OPT3004DNPR
OPT4001YMNR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gareth、
这将取决于设计需求。 OPT3007YMFR 和 OPT4001YMNR 均采用超薄封装、但由于传感器面向底部、因此需要使用具有切口的柔性 PCB 才能工作。 与 3xxx 系列器件相比、OPT4001YMNR 具有高红外阻隔能力、高速度和高精度。 OPT3004DNPR 是一种面向顶部的封装、具有较高的红外阻隔能力。
谢谢、
Brent Elliott
您好、Gareth、
有关 uDriver 的信息,请访问此处: https://www.ti.com/product/OPT3004#software-development
Rahland