This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:AWR1843至 Raspberry Pi 连接

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195386/awr1843-awr1843-to-raspberry-pi-connection

器件型号:AWR1843

您好!

需要一些帮助来了解您为将 AWR1843与 Raspberry PI 连接而提供的 SPI 代码?

此致、

阿迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使用 SPI 驱动器、我们建议您查看中提供的单元测试示例

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages/ti\drivers\spi\test。

    SPI 代码"按原样"提供、我们的团队不提供支持

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有另一个问题、 如何以及从何处获取 JTAG 调试器? 我尝试使用它将 Raspberry PI 连接到 AWR1843

    此致、

    阿迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解这一问题。

    AWR1843BOOST EVM 具有一个集成在 EVM 上的 XDS110。 此调试器可用于访问 AWR1843 ARM 和 DSP 内核

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cesar 的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求获取有关 AWR1843BOOST 的毫米波 SDK 和 SPI 主/从代码的信息

    尊敬的 Cesar:

    我写信请求获取有关使用毫米波 SDK 的更多信息和指导、特别是可用的 SPI 主/从代码。 我一直在从事一个项目、该项目涉及使用 SPI 通信将 AWR1843BOOST 雷达传感器板连接到 Raspberry Pi 4。

    我知道 TI 已提供毫米波 SDK 演示的修改版本、该演示使用 SPI 而不是 UART 来与主机通信。 我希望获得一些指导、了解如何开始使用此修改后的演示以及如何修改代码以使用我的特定设置。 例如,我在哪里运行它? 我可以使用什么程序来运行代码? 它是 code composer 吗? 我是否在 Raspberry Pi 上运行主代码? 如果是,我是否必须在 Pi 上获取 code composer?  

    此外、如果您能提供有关 SPI 从器件和主器件代码的任何信息、我将不胜感激。 具体而言、我想知道代码是如何工作的、如何针对我的特定设置对其进行修改、以及使用 SPI 通信的任何最佳实践或提示。

    感谢您抽出宝贵的时间参与此事、并为您提供帮助。 我期待很快收到您的回复。

    此致、

    阿迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    根据您的问题、我认为您需要更熟悉毫米波 SDK 开发环境。

    此信息适用于 AWR1843BOOST

    如果您尚未完成此操作、请下载 SDK 3.6并按照毫米波 SDK 用户指南中的说明运行毫米波 SDK 演示。

    关于 PI、您需要联系 PI 支持社区。

    如果您需要有关 SDK 的任何帮助、请告知我们

    谢谢你

    Cesar