This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:头顶人员计数

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1199322/iwr6843isk-overhead-people-counting

器件型号:IWR6843ISK

您好!

我想使用高架人员计数实验室、但我只有 IWR6843ISK、是否可以使用该实验室?

谢谢、

全日空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ana:

    从技术上讲、您可以使用 ISK 运行实验、但性能会非常差。 ISK 天线设计实际上不适用于架空配置:它具有 低仰角 FOV、当安装在上方时、以椭圆形状提供一个小覆盖区域。 这就是我们在实验中不提供用于刷写器件的 ISK 二进制文件的原因。

    因此,一般的答案是否定的 我们建议使用 ODS。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    但是关于该示例的软件、即使知道可能的性能下降、是否可以使用 iwr6843isk 运行实验而不进行任何更改?

    谢谢、

    全日空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但您必须进行一些更改才能使其正常工作。 由于 ODS 和 ISK 之间的芯片相同、是的、您可以运行该实验。 您必须使用 ODS 闪存、然后在实验中针对不同的天线模式更正 ODS 线性调频脉冲配置。 在.cfg 中必须修改的行是  antGeometry0和  antGeometry1。 您可以在人员计数实验室的文档目录中的"3D_people 计数检测_lay_tuning_guide.pdf"文档中了解如何进行这些更改。

    我们要再次重申、我们不建议这样做、这种天线模式的 FoV 对于开销用例而言具有内在的不利影响。 由于我们不支持此功能、因此您必须自行调整软件。  

    此致、

    Luke