This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:[AWR6843]开漏引脚外部上拉的电压限制

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198925/awr6843-awr6843-valtage-limitation-for-external-pull-up-of-open-drain-pin

器件型号:AWR6843

我们对漏极开路引脚的上拉电压有疑问。

我们希望 nError-out 引脚上拉电阻器使用5V 电压。
然后、在 AWR6843数据表中、nError-out 引脚被描述为"开漏、高阻抗"、但没有电压限制。
如果您对漏极开路引脚的电压限制有一些规范、您会向他们展示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究。 我们将很快回来与您联系!

    此致、
    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       AWR6843器件具有2种1.8V 和3.3V 的 GPIO 模式。 我不建议将其连接到5V。 请确保器件在建议的条件下运行。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我明白了。