This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:内部温度传感器的精度

Guru**** 2542900 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198995/awr6843-the-accuracy-of-the-internal-temperature-sensor

器件型号:AWR6843

AWR6843±说明书中描述了内部温度传感器的精度为℃7k Ω。

内部温度传感器的精度

它是同一 IC 的可重复性吗? 或可变性(每个 IC 的变化)?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德克:

    我们将对此进行研究。 我们将在接下来的几天内进行更新!

    此致、
    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德克:

          它是从报告的测量到实际温度的可变性/准确度。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhed、Kevin:

    感谢您的回复和回答。
    我知道这是每种产品的变化。

    可重置性如何?
    如果您对可回收性变化有一些信息、您是否也会与您分享、请?

    此致、