This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:如何检查进入 RX 天线的信号和噪声水平

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, AWR6843ISK, DCA1000EVM, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1196534/awr6843-how-to-check-signal-and-noise-levels-entering-the-rx-antenna

器件型号:AWR6843
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMINA226

您好~

我正在使用 AWR6843器件设计产品。

我想知道如何检查进入天线 RX 通道的噪声或信号电平。

Q1) TI 应使用哪些 UI、设备和工具?

Q2)需要检查应在 Q1的 AWR6843ISK 电路中应用哪个电路

请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junhee、

             此类测量可使用 mmWave Studio 以及 AWR6843ISK 来完成。 您可以禁用 TX、仅启用 RX 来检查空闲通道本底噪声。

    然后、对于信号电平测量、您可以在已知距离使用角反射器。  

    请注意、通过 STUO (集成后处理)进行的这些本底噪声测量将取决于器件中配置的典型射频和 RX 增益。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    DCA1000EVM 和 AWR6843ISK 软件已连接。

    我打算使用 mmWaveStudio 进行检查、但它未连接。

    1.我想知道如何设置交换机和 IP

      - DCA1000EVM:SW1、SW2、SW3、IP 设置

      -AWR6843ISK:SW1

    2.应将哪个映像文件(*。bin)加载到 AWR6843ISK?

    3.为什么使用 AWR6843ISK 的电流传感器器件(INA226)?