This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:校准 CR 要求

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195072/awr2243-calibration-cr-requirement

器件型号:AWR2243

您好!

根据 TI 有关4芯片 AWR2243 MIMO 级联雷达的文档、 要求在5m 距离及更远的位置使用1-2平方米 RCS 的 CR 进行校准。

请问1-2square meters RCS 要求是否重要? 我是否可以仅使用一个20cm 的三面体、在 传输频率下产生~450平方米的 RCS? 或者、灵敏度是否重要、这就是为什么需要这么小的 CR (~5cm)?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要在团队内部对此进行检查、并向您提供有关此内容的最新信息。

    谢谢、

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradipta、

    是的、请这样做并返回给我。 感谢你的帮助。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、角反射器的 RCS 要求朝向最小、以确保 TI 实现目标并易于安装。 您列出的 CR 应该是良好的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您查看此内容!

    我能否询问距离雷达~5m 的要求? 这是否也是确保校准检测的"良好"标准、或者我是否可以将其放置在更近的位置、例如~2m 远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~5m 距离要求必须具有更近的距离、这将影响校准有效性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以检查将三面体放在更近的位置对校准有何影响? 由于文档中的频率校准公式除了表示 FFT 峰值指数差的 Δ P 以外、没有与范围相关的因子、我想根据沿距离轴放置 CR 的位置进行更改? 因此、它应该根据 CR 的位置进行缩放/更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 但是、如果保持较小的距离、则较远区域的校准有效性可能会有所不同。 这是我们建议将 CR 保持在视轴位置、最好保持在5m 距离的唯一原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 好的、谢谢!

    还有一件事、如果没有干净的空间来执行此校准测试、我是否仍然可以在尽可能少的杂波的开放区域中执行该测试(尽管不是完全干净)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经有一个星期了、我还没有收到有关此查询的任何更新。

    此外、如果在距离假设的 CR 位置较远的距离/角度中发现杂波、我能否仅截断距离/方位角样本的数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

           是的、您也可以尝试在露天环境中进行传导、但请确保在角反射器附近没有强光物体。

    对于校准、我更希望在感兴趣的范围内保持一个非常干净的环境。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、好的、谢谢