请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1843 您好 TI
您能否向我们提供适用于77GHz 雷达传感器的天线设计指南?
客户希望获得有关天线设计指南的支持、就像他们之前在 AOP 类型中遇到的那样。
它们的目的是在尝试更改 TI 升压 EVM 的天线设计时、获得用于更改 FoV、距离等的优化设计。

此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
您能否向我们提供适用于77GHz 雷达传感器的天线设计指南?
客户希望获得有关天线设计指南的支持、就像他们之前在 AOP 类型中遇到的那样。
它们的目的是在尝试更改 TI 升压 EVM 的天线设计时、获得用于更改 FoV、距离等的优化设计。

此致、
插孔
尊敬的 Jack:
以下是基本天线设计指南 PDF:
https://www.ti.com/lit/an/spracg5/spracg5.pdf
我还将向您介绍 TI Resource Explorer 上 Radar Toolbox 中的"天线概述"页面:
如果您需要进一步的支持、请告诉我。
此致、
Luke