This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1194019/iwr6843aop-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

大家好、

我目前正在尝试对 IWR6843AOP 进行编程。
我在 JTAG 接口上使用了 XDS110调试探针。
我使用 Code Composer Studio 编译了一个空项目。

项目已正确编译、但无法调试。

消息是:

加载程序错误。
文件:
D:______________________________调试\Radar.out:发生数据验证错误,文件加载失败。
错误:
Cortex_R4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00000100处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
Cortex_R4_0:GEL:文件:D:\________________\Debug\Radar.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

JTAG 测试正常:  

您能告诉我如何解决这个问题吗?
谢谢你。
Marceau
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marceau、

    要在 CCS 中进行调试、请按照 本指南中概述的步骤进行操作

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢你的答复。

     我在步骤1中被阻止、但无法加载 xwr68xx_ccsdebug.bin 的图像

    我在 Cortex_R4_0上成功读取数据和寄存器、但在 C674x_0上不成功读取。
    我 无法 加载程序。

    我不明白为什么我可以读取器件中的数据、而是不对其进行编程。

    感谢你的帮助。

    Marceau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marceau、  

    当您尝试刷写映像时、通常会在器件处于错误状态时看到错误。 在闪存之前、必须将器件设置为闪烁模式、然后重新上电。  请按照 本指南中详细介绍的步骤 将器件设置为刷写模式。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我将 IWR6843AOP 设置为刷写模式:

    - SOP0关闭

    - SOP1关闭

    - SOP2打开

    我还尝试所有 SOP 配置。

    但我有相同的问题。

    此致。

    Marceau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marceau、

    您列出的 SOP 配置适用于功能模式。 对于刷写模式、MMWAVEICBOOST 板上的 SOP 配置应为:

    - SOP0打开

    - SOP1关闭

    - SOP2打开

    您是否可以拍摄设置的图片并将其发布在此处? 我想确认、MMWAVEICBOOST 和 IWR6843AOP EVM 上的所有开关设置都正确。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我不使用 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843AOPEVM、我仅使用 板上的组件 IWR6843AOP 我自己和 XDS110调试程序。

    此致、

    Marceau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marceau、  

    我对这种混乱表示歉意。 我现在知道这是一个定制板。 请确认闪存模式的 SOP 配置。 您是否能够将任何其他二进制文件成功刷写到器件中、例如 SDK 中的开箱即用演示?  

    此致、

    Josh