This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:有关天线辐射模式的问题(LBK 增益?)

Guru**** 2559080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1197965/awrl6432boost-question-about-antenna-radiation-patterns-lbk-gain

器件型号:AWRL6432BOOST

Champ、

从 EVM 用户指南中、您能解释一下"LBK 增益(dBcode)"吗?

如何计算天线辐射图中的 LBK 增益、如下所示?

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、  

    LBK 是指在每个 TX 到 RX 之间测量的环回增益。 我已在 Zigang 中转接以帮助您了解详细信息。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayden:

    我们将 EVM 放置在旋转器上、并将目标放置在孔眼处。   然后、我们控制旋转器上的电机、以方位角方向扫描不同的角度。 对于每个角度、 捕获原始数据、并记录每个可视天线的目标范围的峰值信号功率。  然后、我们绘制每个 TX-RX 对的回路增益交叉角。   

    然后、我们将 EVM 安装方式更改为90度、然后再次放置在旋转器上以覆盖仰角增益图形。  

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Zigang