This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:感应范围

Guru**** 2541800 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1443BOOST, AWR2243, AWR1243, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1199760/awr1243boost-sensing-range

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1443BOOSTAWR2243AWR1243AWR1443

您好!

你好。

您能否为以下器件型号提供感应范围?

AWR1243BOOST

AWR1443BOOST

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1243是一款需要主机进行处理的前端传感器。 如果您对 AWR1243器件感兴趣、我们建议您使用新一代 AWR2243器件。

    由于 AWR1243需要主机进行处理、TI 不提供 AWR1243BOOST EVM 的演示。 该板只能与 DCA1000采集卡一起用于原始数据采集。

    AWR1243/2243的传感范围为150m 至200m

    AWR1443是毫米波 SDK 2.1支持的可编程传感器。 有一个适用于 AWR1443BOOST 的演示

    感应范围为20-30m

    谢谢你

    Cesar