This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:是否可以在传感器和 LC 之间放置 TVS?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200062/fdc2114-is-it-ok-to-put-a-tvs-between-the-sensor-and-lc

器件型号:FDC2114

大家好、

我的客户使用 FDC 来测量我的 静电塑料管的液位。 高电压将重置芯片。 因此、他们需要  在传感器和 LC 之间添加一个 TVS 来释放静电。 这是否会影响电平检测、因为 TVS 可能会引入额外的电容? 您是否有  消除静电的解决方案?

非常感谢  

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    添加的组件可以增加电容、但您可以在测量中考虑这一点。 如果您要在此处添加 TVS 二极管、我建议进行其他测试、以确保其不会影响电容测量。 您将需要确保在多个单位内、由于额外的组件、不同构建之间的测量值没有差异。  

    或者、您可以在本应用手册中实现一些 EMI 滤波技术: 电感式感应的 EMI 注意事项。 尽管它面向电感式感应、但您可以对该器件应用相同的滤波技术。  

    此致、  

    Justin Beigel