This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:IWR1843校准程序

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1199193/iwr1843-iwr1843-calibration-procedure

器件型号:IWR1843

您好!

我们正在尝试使用 IWR1843BOOST 校准 IWR1843雷达。

我们关注 /TI/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr18xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html 页面上的范围偏置和 Rx 通道增益/相位测量和补偿

雷达二进制文件:mmWave_industrial_toolbox_4_8_0\labs\out_for_box_demo\18xx_mmWave_sdk\prebuild_binarys\isk\xwr18xx_mmw_demo_isk.bin

系统配置校准:TI\mmWave_SDK_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr18xx\mmw\profiles\profile_calibration.cfg

我们将更新命令更改为角反射器距离测量 RangeBiasAndRxChanPhase 1 5 0.2

使用“绘图”选项卡下的“从 PC 加载配置并发送”按钮。 将发送所有命令、 compRangeBiasAndRxChanPhase 并将值连续打印到可视化工具中的控制台。 但每个都 compRangeBiasAndRxChanPhase 有不同的值。 我们应将哪个命令粘贴到新配置中。 每个消息的值都有许多不同、因此校准过程似乎不起作用。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能给我一个您看到的输出示例吗?

    谢谢、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、这是控制台输出。 数据确实没有发生很大变化、但也在发生变化  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这不是太大的变化,任何这些产出都将起作用。 感谢您的双倍检查!

    谢谢、

    Angie