This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4440:原理图审阅

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4440, TUSS4470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188973/tuss4440-schematic-review

器件型号:TUSS4440
主题中讨论的其他器件: TUSS4470

尊敬的团队:  

请查看下面的客户原理图并告诉 我您的意见。  

 

- HALF_BRG_MODE=1

-无中心抽头变压器  

   => UA7868: https://www.coilcraft.com/getmedia/68859f8a-dc69-4e19-a712-980f2bf1066e/ua7868.pdf

- VPWR:12.4 ~ 16V,VDRV:13V

频率:390~510KHz  

-换能器  

   => SC049: https://www.seco-sensor.de/wp-content/uploads/2021/07/DB049-A.pdf

-预期驱动传感器电压:高达160V

-预期感应距离:250mm  

 

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    感谢您在传感论坛上发帖! 今天我无法进行此原理图审阅、但我将在周一回来查看我可能有的任何笔记。 感谢这里的耐心!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    感谢您对此的耐心等待。 我能够查看原理图以及您发布的所有评论。

    1. 频率:390~510KHz ,换能器  SC049: https://www.seco-sensor.de/wp-content/uploads/2021/07/DB049-A.pdf
      1. 该传感器的频率额定值为490kHz、而 TUSS4440的额定频率仅为400kHz。 我认为这不是一个好的匹配。 如果客户有兴趣使用这个换能器、那么我建议查看能够以1MHz 运行的 TUSS4470。  
    2. 预期感应距离:250mm
      1. 这是客户要测量的最大距离吗? 在这样的小范围内、160V 驱动电压听起来真的很高。
    3. INN 引脚
      1. 我在这里看到一个120pF 电容器、但根据频率、建议的起始点为8-9nF。 客户可以根据需要调整此电容器值。 我附上了以下公式:
    4. INP 引脚
      1. 当这些组件位于 最终电路板中且选择了最终传感器时、可能需要进行额外的调优。
    5. Vout 滤波器
      1. 此滤波器可能不是必需的、已经有内部滤波器可帮助消除输出端可能出现的噪声、客户可以尝试在没有滤波器的情况下运行、以查看是否需要滤波器。

    我的主要问题是传感器的频率。 由于频率为490kH、因此明显超出器件范围。

    如果有任何问题或意见、请告知我。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    感谢您的评论。  

    最初、客户希望将 TUSS4470与 SC049传感器配合使用、原理图如下所示。  

    但在 VDRV:20V 下、最大距离约为191mm、因此客户希望使用变压器来生成超过100Vp-p 的值 如上所述、 最大预期感应距离为250mm。  但由于产品尺寸问题、它们无法使用中心抽头变压器。 传感器的最佳选择是 SC049。

    请告诉我您对 以下问题的意见或建议。   

    使用 TUSS4470、是否有任何解决方案可以增加感应距离?  
      =>客户认为他们需要大约100Vp-p 来实现250mm 的感应距离  
      =>要使用鼻咽(无中心抽头)、我们是否应该使用  half-BRG_MODE=1?  

    2.如果客户使用 TUSS4470的 half-BRG_MODE=1 (情况4)、则必须 选择外部电源和外部 FET?  
      =>内部 FET 的电流限制是多少?  
      =>如果必须选择外部 FET、则使用 TUSS4470前置驱动器模式(Max440KHz)。 对吗?  
      =>是否可以使用 TUSS4470和 SC049传感器实现250mm 感应距离的以下概念?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    感谢您提供信息。 为了生成100Vpp、TUSS4470需要以不同的方式驱动而不是使用其直接驱动模式、因为 VDRV 只能设置为36V、因此与客户寻求的100Vpp 相比、能够生成大约72Vpp 的值。

    要使用单端变压器(无中心抽头的变压器)、然后 Half_BRIDGE_MODE = 1、此设置允许用户同时驱动低侧和高侧 FET。

    我不确定内部 FET 上的电流输出限制是多少、但我假设需要外部 FET、因为 OUTA 和 OUTB 引脚可能无法提供正确驱动变压器所需的电流、 因此 、PRE_DRIVER_MODE = 1、允许用户驱动外部 FET 以提供变压器所需的电流。 但是、使用此选项会将用户限制在440kHz、这与 TUSS4440中的400kHz 限制相比略有改善。

    我可以在内部与设计团队一起与团队一起检查内部 FET 可以使用 OUTA 和 OUTB 提供多少电流、 如果该值足够、则可能不需要使用前置驱动器模式来驱动外部 FET、并使用拓扑来满足您在案例4中的要求。

    收到设计团队的回复后、我会再次与您联系。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    感谢您的大力支持。  

    何时可以获得有关内部 FET 电流能力的反馈?

    客户必须使用 SC049传感器实现250mm 的感应距离、由于 电路板尺寸问题(8x50mm)、他们无法使用36V 电源。

    唯一的选择是 TUSS4470 +无中心抽头变压器+ SC049传感器。  

    请告诉我您对此问题的看法或建议。  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    总是很高兴能帮你解决问题。 我仍在等待设计团队的回复、我将再次向他们发送有关该请求的任何更新的 ping 命令。

    我一收到团队的一些意见、我就会回来、我很感激这里的耐心。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    只是快速更新。 我刚刚指派了一名设计团队成员为我们进行审核、因此希望在我收到您的回复之前不会过长。

    感谢耐心等待!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    此请求是否有任何更新?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    尚无更新。 让我就此向设计团队发出一个命令。  

    明天我将拜访一位客户、因此我可能无法在星期四之前与您联系。 感谢您的耐心!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    很抱歉、我今天与设计团队进行了沟通。 在内部、两个器件的拓扑是不同的。 我的主要问题是器件可以处理的电流限制、但似乎可以返回系统的最大电流非常类似。

    我的建议是、如果客户对 TUSS4440进行了设置、如设置图4所示、他们可以轻松地替换为 TUSS4470并使用该设置运行测试、以查看器件是否能够正确驱动变压器。 由于这些器件具有相同的引脚排列、因此它们应该可以非常轻松地执行此交换。 请记住、如果测试不成功、可能会损坏器件或变压器。

    最棒的

    Isaac