This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用工业毫米波承载板运行生命体征程序

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1196595/iwr6843aopevm-running-vital-signs-program-with-industrial-mmwave-carrier-board

器件型号:IWR6843AOPEVM

我按照本实验的设置手册操作、电路板配置为适当的规格、闪存已预制并显示成功消息、但是、在开始程序时、GUI 终端显示以下内容:

然后、程序不显示任何数据。 我是否遗漏了什么? 提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ally、

    在此对延迟回复表示歉意。 您的数据端口似乎未打开。 您能给我发送设备管理器的屏幕截图吗? 以及电路板如何连接到计算机的照片?

    在开始使用可视化工具之前、请确保您也要将器件移至功能模式并按 RESET。

    谢谢、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy、

    我意识到我打开了两个可视化工具窗口、我连接了更新后的终端、该终端显示了打开的端口。 我确实确保了电路板处于功能模式、并在运行可视化工具之前对器件进行了休息。 我还添加了设置图片以及可视化工具和设备管理器的屏幕截图。

    终端:

    设置:

    可视化工具:

    设备管理器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ally、

    感谢您分享所有这些信息! 这非常有用,设置看起来正确,还有一个问题--你是从可执行文件还是从源代码运行 MATLAB 可视化工具?

    此外、在我们最新的雷达工具箱中、您将看到我们 的"人员跟踪生命体征"实验室、该实验室较新、python 可视化工具可以更轻松地入门。  

    此外、我刚刚注意到您是一位聚合的同事! 吉格  

    谢谢、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy、

    我能够使程序运行! 我成功地运行了开箱即用演示以及人员跟踪程序、因此我返回到生命体征程序、在按下开始按钮之前尝试按下重置按钮、结果正常! 我认为我最初按重置按钮的时间很早、这导致配置文件中的前两条命令在可视化工具中创建了致命错误、这在 Tera Term (按照 此处的说明)中观察到、因为这些命令被标记为"无法识别"。

    感谢您的所有帮助!

    谢谢,Gig’em :)