您好!
我们使用 TMCS1107来感测直流电机电流、并且器件的输出噪声很大、除实际电流测量值外、噪声为+/-0.25A (~100mV)。 在输出进入 MCU 上的 ADC 之前、我们在输出上有 LPF (100欧姆和0.1uF、RC)、我们在测量上仍然看到+/-0.25A 噪声。 在该器件的规格中、VOUT 引脚上有一个1nF 的"最大电容负载"。 我们的 RC 是导致该噪声还是该器件的预期噪声? 为了尝试减小此噪声、我们希望增大电容以减小 LPF、从而改善输出的电气平均、我们是否会违反最大负载电容规格?

谢谢你。