This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容式人传感器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200154/capacitive-human-sensor

主题中讨论的其他器件:HDC2080

您好!

你好。

我写信询问如何为我的应用选择和安装电容式湿度传感器。 我对具有最小压降的高精度传感器感兴趣、该传感器可用于在0至100 psi 的压力范围内测量1/2英寸管内的湿度水平。

我已经查看了您网站上提供的有关电容式湿度传感器的信息、我相信您的产品可能满足我的要求。 但是、我有一些问题、希望您能为您提供以下方面的指导:

您的哪种电容式湿度传感器最适合我的应用?
您能否提供有关如何将传感器安装在1/2英寸管中的指导、以确保在高达100 psi 的压力下进行准确可靠的测量?
传感器可以承受的最大压降是多少?
在压力高达的情况下、选择要在管中使用的传感器时、我是否需要牢记任何具体的注意事项?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您在传感论坛上发帖。

    HDC302x 产品系列是我们全新且最精确的湿度传感器系列。   有关这些器件的更多信息、请参阅 HDC3器件用户指南。  

    如果可能、您能否提供有关湿度测量目标的更多详细信息? 这将帮助我们了解目的是测量系统中的水量还是引入的湿度。

    在耐压 性方面、我们在实验室中使用小型容器中的压缩干燥空气对多个 HDC2080器件进行了~100psi 的测试、并且未损坏器件。 当这些器件 处于该条件时、报告的 RH 几乎为0%RH。 加压空气的湿度读数会低得多、 因此更难确定管道中的湿度水平。

    此致、

    Nicole