请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200343/dca1000evm-fpga-error
器件型号:DCA1000EVM大家好、
您能在下面的查询中提供帮助吗?
mmWave Studio 软件无法读取 FPGA 版本、实际上在下图中您可以看到 FPGA 版本为0.0.0.0

此外、当我在 输出中运行 mmWave studio 中的 C:\ti_in_use\mmwave_studio 02_01_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua 时、会出现以下错误:
无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
[23:15:56]
[23:15:56] CaptureCardConfig_EthInit 成功
[23:15:56] [RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 0)
[23:15:56] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[23:16:06] [RadarAPI]:
[23:16:06] FPGA 配置:
[23:16:06] 超时错误! 系统已断开连接
[23:15:56]
[23:15:56] CaptureCardConfig_EthInit 成功
[23:15:56] [RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 0)
[23:15:56] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[23:16:06] [RadarAPI]:
[23:16:06] FPGA 配置:
[23:16:06] 超时错误! 系统已断开连接
CaptureCardConfig_Mode 成功
[23:16:06] [RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[23:16:06] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[23:16:16] [RadarAPI]:
[23:16:16] FPGA 配置:
[23:16:16] 超时错误! 系统已断开连接
[23:16:16] [RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
[23:16:26] [RadarAPI]:
[23:16:26] 配置记录:
[23:16:26] 超时错误! 系统已断开连接
[23:16:26] CaptureCardConfig_PacketDelay 失败
[23:16:26] [RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord ("C:\\ti_in_use\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\PostProp\\ADC_data.bin"、1)
[23:16:26] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 start_record 命令
[23:16:26] [RadarAPI]:状态:已通过
[23:16:27] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[23:16:27] [RadarAPI]:状态:已通过
[23:16:27] 收到帧启动异步事件!
[23:16:28] 收到帧结束异步事件!
[23:16:28] [RadarAPI]:帧结束
[23:16:32] 请等待几秒钟,等待 MATLAB 后处理..... !!!!
[23:16:32] [RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti_in_use\\mmWave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\..\PostProc \\adc_data.bin")
[23:16:32] [RadarAPI]:捕获的文件数:0,每个设备的总帧数:8.
[23:16:32] 错误:捕获的文件数为零!
[23:16:42]
[23:16:06] [RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[23:16:06] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[23:16:16] [RadarAPI]:
[23:16:16] FPGA 配置:
[23:16:16] 超时错误! 系统已断开连接
[23:16:16] [RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
[23:16:26] [RadarAPI]:
[23:16:26] 配置记录:
[23:16:26] 超时错误! 系统已断开连接
[23:16:26] CaptureCardConfig_PacketDelay 失败
[23:16:26] [RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord ("C:\\ti_in_use\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\PostProp\\ADC_data.bin"、1)
[23:16:26] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 start_record 命令
[23:16:26] [RadarAPI]:状态:已通过
[23:16:27] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[23:16:27] [RadarAPI]:状态:已通过
[23:16:27] 收到帧启动异步事件!
[23:16:28] 收到帧结束异步事件!
[23:16:28] [RadarAPI]:帧结束
[23:16:32] 请等待几秒钟,等待 MATLAB 后处理..... !!!!
[23:16:32] [RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti_in_use\\mmWave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\..\PostProc \\adc_data.bin")
[23:16:32] [RadarAPI]:捕获的文件数:0,每个设备的总帧数:8.
[23:16:32] 错误:捕获的文件数为零!
[23:16:42]
[23:16:42]*** 脚本成功完成。***
DCA1000EVM 与 PC 之间似乎没有以太网通信。 请帮我、因为我为一个重要项目选择了该器件、如果它不起作用、我现在遇到了问题。 此时、我假设电路板上的 FPGA 已损坏。 我 不知道还有 什么想法。
另一个问题是、我在雷达 API GUI 中看不到以红色下划线表示的"POST PROC"、通常应为4.7或类似内容

谢谢你。
此致、
Marvin