This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:能否将其用作引脚对引脚?(AWR6843 &放大器;IWR6843)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200365/awr6843-can-i-use-it-as-pin-to-pin-awr6843-iwr6843

器件型号:AWR6843
主题中讨论的其他器件:IWR6843

您好~

我使用的是 IWR6843L EVM。

我将制作一个基于 IWR6843L EVM 的新电路板。

是否可以应用 AWR6843器件而不是 IWR6843器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6843的 AWR 和 IWR 型号之间的 BGA 相同。

    此致、

    Pedrhom