This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:"Range Profile"of "Vital Sign Reader Demo"

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198381/iwr6843aopevm-the-range-profile-of-vital-sign-reader-demo

器件型号:IWR6843AOPEVM

我想问一下"mmWave Industrial Toolbox 4.12.1"中的"生命体征"示例。 在"Vital Signs Reader Demo"(MMWAVE_INDUSIAL_TOWK_4_12_1\labs\Vital Signs \68xx_Vital Signs \GUI_exe\VitalSignsRadar_Demo.exe)中、有四个波形图、即"呼吸波形"、"心脏波形"、"胸位移"和"距离曲线"。

关于"距离剖面"的波形图、其 Y 轴标题为"幅度(U.a.)"。 我是否可以知道用于计算该值的公式?

在检查"Vital Signs Reader Demo"的代码(MMWAVE_INDUSTRIAL_toolbox_4_12_1_1\labs\Vital Signs \68xx_Vital Signs \GUI_SOURCE \Mainwindow.cpp)后、我发现代码下的 RCS 值似乎由范围配置文件的最大值确定。

这是否意味着"距离剖面"波形图的 Y 轴表示 RCS 值?

我想使用"RCS 值"或"Range Profile"进一步确定或预测受试者的当前行为(左转或右转)、而不是仅依靠"Motion Detection Flag"来判断受试者当前是否在移动。

上述方法是否可行?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在接下来的48小时内回复您。

    谢谢、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    距离系统配置值是从雷达天线接收到的数据的原始输入的对数2幅度之和。 当人员靠近或远离传感器时、其输出将发生变化。  

    谢谢、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "从雷达天线接收到的数据的原始输入"是否指每个距离库的能量水平?

    您能为我提供原始输入的公式吗?

    谢谢:D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希城、您好、

    是的、这是指每个距离库的能量级别。  

    有关格式 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1166296/iwr6443-q-format-of-range-profile-and-noise-profile/4389967?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=range%252525252525252520profile#4389967的更多信息、请参阅此主题 

    谢谢、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着距离系统配置是为信号强度和 RCS 数据生成的值。
    它与信号强度和 RCS 数据的值有关、但无法得出信号强度和 RCS 数据的确切值。
    因此、演示中的 MAX_RCS 也不是确切的 RCS 值。

    我的理解是否正确?

    感谢您的回复:D
    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希城、您好、

    是的、它与信号强度和 RCS 相关、但无法从中导出。  演示中的 max_rcs 是实际 RCS 值的估算值。

    谢谢、

    Angie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以确认距离 FFT 是否指对雷达信号中每个距离箱上的反射信号执行傅里叶变换的过程、以获取相应的频谱信息并进一步获取雷达目标的检测、识别和定位?

    距离系统配置是否意味着在距离 FFT 过程中获得的结果、即每个距离箱上的频谱值?

    范围配置文件能否反映范围箱上目标对象的分布?

    这是最后一个问题。

    感谢您的回复、祝您愉快。:D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希城、您好、

    距离剖面是距离 FFT 的乘积、显示 每个距离库的频谱值。 它让您了解雷达目标在空间中的定位。 它会返回每个距离库一个值、因此它确实会在目标所在的空间中给出一个想法、但不会在距离库本身中给出目标所在的空间。

    如需了解更多可能有用的信息,请访问此处,其中说明了 OOOB/SDK 文档中讨论的范围配置文件与特定于生命体征的范围配置文件之间的区别: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109847/iwr6843aopevm-similarity-between-logmag-range-profile-in-out-of-box-and-range-profile-in-vital-sign-demo 

    谢谢、

    Angie