This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK:区域扫描仪演示测试出错

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200077/iwr6843isk-iwr6843isk-errors-with-area-scanner-demo-test

器件型号:IWR6843ISK

各位专家、您好!  

我 将 IWR6843ISK 与区域扫描仪演示一起用于检测静态和动态物体。 我在测试时、尤其是在传感器中执行 DEM 功能闪存时遇到错误。 我能够在 Visualizer 中看到这些错误。  

请您回答以下问题:  

错误1:  

错误2:关于数据包长度


期待您的回复、  

此致、
Shravya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shravya、

    对于第一个错误-是否安装了正确版本的 MATLAB 运行时(9.6) 

    对于第二个误差-这是预期的行为。 有时 MATLAB 速度不够快、无法处理帧中的所有信息、因此会错误地进行解释。 因此、数据包会被丢弃。

    最棒的

    不需要