This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2944

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195639/awr2944-awr2944

器件型号:AWR2944

您好!

    我正在使用 AWR2944并在 API 下进行配置。 但我无法看到任何状态数据。 您能告诉我这些 API 配置是否需要任何特定设置吗?

AWR_RF_CPUFAULT_STATUS_GET_SB

AWR_RF_ADV_ESMFAULT_STATUS_GET_SB

AWR_AE_DEV_RFPOWERUPDONE_SB

AWR_RF_BOOTUPBIST_STATUS_GET_SB

谢谢

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您能否在我们开始调试之前提供更多信息。

    1)您正在使用的 SDK 版本

    2) 2)您是否能够使用 rlDevicePowerOn API 为 BSS 内核加电。  

    3) 3)您是否能够成功调用 rlGetRfBootupStatus 和 rlRfSetDeviceCfg API

    4) 4)您是否能够设置 HSI 时钟。

    谢谢、

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请在下面找到我的答案。

     我使用的是 SDK  MCU_PLUS_SDK_awr294x_08_01_00_34

    2.是的 BSS 已通电

    使用 结构  rlRfBootStatusCfg_t 来启用它、并 正确调用 rlRfSetDeviceCfg

    4.是的

    还有一个问题  

    它们是默认启用的,还是我们需要配置启用它们的功能?

    谢谢

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您能否分享 您用于本实验的代码片段? 我们需要进行审查以进一步评论。

    谢谢、

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我将为您提供以下包含链接测试示例的 DFP 封装(2.4.6.1)链接。 如果您无法从异步事件接收内容、则似乎存在一些初始化问题。 mmWaveLink 可能未正确初始化。 请参阅实施的示例代码、并告知我们您是否能够解决您的问题。 示例代码包含所需的整个实现。  

    权限链接: https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=241347∏_no=AWR294X-RESTRICTED&ref_url=ra-processors_radar

    已具有权限: https://www.ti.com/securesoftware/docs/autopagepreview.tsp?opnId=25258  

    谢谢、

    Pradipta。