This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4440:用于 CT/Rt 的等式

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1229412/tuss4440-equation-for-ct-rt

器件型号:TUSS4440
主题:PGA460中讨论的其他器件

尊敬的团队:  

客户想要知道 CT/Rt 的预期用途和方程式来决定 CT/Rt 的值。  

数据表中指出、CT 和 Rt 是可选的。 值取决于使用的换能器和变压器。  

请告诉我您对 CT/Rt 的角色和 CT/Rt 的等式的看法。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您在传感器论坛发帖!

    我们有一个文档介绍了该主题、它是专门针对 PGA460的、但此信息仍然适用于 TUSS44x0器件。 请让他们查看本文档的第4.4.2节和第4.4.3节、网址为: https://www.ti.com/lit/an/slaa732a/slaa732a.pdf

    简单总结一下、这两个元件不是必需的、但用途不同、使用 C_T 或调谐电容器来调整变压器的次级电感、从而优化传感器的谐振频率。 这有助于确保以理想频率驱动换能器、从而最大程度地增大换能器产生的声压。 而 R_T 是一种阻尼电阻器、用于通过减少振铃/衰减时间来减小盲区、以便进行短程测量。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我!

    此致!

    Isaac