This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:特性

Guru**** 2551230 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1228166/iwrl6432-features

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件: AWRL6432

AWRL6432和 IWRL6432之间的区别是什么

采用低功耗的物联网雷达芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的器件不需要用于汽车应用、请使用 IWRL6432。

    此致!

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但 IWRL6432和 AWRL6432有何区别、是否有任何基于芯片质量的变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN 接口是否仅是两者的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayathri:

    您可以自由地比较数据表、我可以为您解答有关具体差异的问题、但我无法为您汇编详尽的列表。

    此致!

    漏电