This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:AWR1843AOPEVM COM 端口

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1229616/awr1843aopevm-awr1843aopevm-com-ports

器件型号:AWR1843AOPEVM

您好、我想在 Windows 设备管理器中检查 AWR1843AOPEVM 的 COM 端口、但看不到。 我所附的图片来自用户指南、但看起来不适合我。 如何解决该问题?

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alper:

    请确保您具有以下信息:

    1. 设备已通电并插入 USB 电缆。
    2. XDS 驱动程序即已安装。 (应在连接设备时自动安装)
    3. 确保您使用的 USB 电缆未损坏。
    4. 尝试在另一台 PC 上连接、仅需确保您使用的 PC 没有问题。

    此外、您还可以浏览此表单(e2e.ti.com)、查看其他人是否遇到了同样的问题以及他们是如何处理的。 如果您仍然无法继续、请告诉我。


    此致、

    Kaushik