This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:有关 LUA 命令及其到雷达功能 API 的映射的文档

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1229352/awr2243-documentation-for-lua-commands-and-their-mapping-to-radar-functional-apis

器件型号:AWR2243

您好!

是否有文档显示示例 mmWaveStudio 脚本中使用的 AR1._ LUA 调用如何映射到毫米波雷达接口控制文档(ICD)中定义的雷达功能 API?

 最新的 ICD 可在此处下载: https://www.ti.com/tool/MMWAVE-DFP 以供参考

谢谢!

Karthik Choutagunta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    要查看带有简要说明的所有 Lua Shell 命令列表、可以在 Lua Shell 中键入"帮助"。 要获取特定 LUA 命令的详细信息、您可以发送'help ar1。 它将在 Lua shell 中打印该 Lua 命令的每个参数细节。

    查看与按钮对应的命令的一种简单方法是在每次按下按钮后查看控制台窗口的输出。 应将相应的 Lua 命令打印到控制台窗口。 您可以通过在 Radar Studio GUI 中选择 View > Output 来查看控制台窗口。

    例如、当您按下"TSW1400 ARM"时、您应该会在控制台窗口上看到类似于"ar1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\RF_eval\\radarstudio \\PostProc\\ADC_data.bin")输出的内容。 这是相应的 Lua 命令。

    当您按"Trigger Frame"时,您应该会看到"ar1.StartFrame()"输出到控制台窗口。 这是"Trigger Frame"按钮的相应 Lua 命令。

    Radar Studio 中的每个按钮都应具有一个 Lua 命令、因此所有 Radar Studio 命令都可以自动执行。

    此外、可以使用以下链接进行常规 lua 脚本编写。

    Lua 编程(第一版)

    此致、

    Kaushik