This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020-Q1:有关应用场景的问题

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1229207/hdc3020-q1-question-about-the-application-scenario

器件型号:HDC3020-Q1

大家好、

我的客户想要使用我们的湿度传感器 HDC3020-Q1、由于我尚未使用这种传感器、我有一些应用问题:

这用于汽车电动座椅。 我的客户想要使用它来感应座垫的湿度。

应将传感器 IC 放在何处? 似乎该 IC 只能感应 PCB 板的湿度。 它是否支持非板载感测?  

2. 检测范围有多大?

3.您是否有类似的情况需要我们参考?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iris。

    HDC3020-Q1采用空腔封装、其中传感器直接暴露在环境空气中。 该器件可测量空气中的湿度。 这使得湿度传感器可以在其即时环境中测量相对湿度和温度。  

    在应用中、您需要确保湿度传感器可以反映环境而不是 PCB 板条件中的变化。  请参阅 HDC3020-Q1数据表的第9.4节 、了解布局指南、其中包括以下内容:

    1. 从 HDC302x-Q1隔离所有热源。 这意味着要将 HDC302x-Q1放置在远离电池、显示器或微控制器等功耗密集型电路板组件的位置。
    2. 在器件周围使用槽或切口以减少热质量、并更快地响应突然的环境变化。

    另一个很好的参考是 《优化湿度传感器的布局和布线》应用手册。  

    Jalen