This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:VDD 和 I2C 独立电源

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1228661/opt3004-vdd-and-i2c-separate-supply

器件型号:OPT3004

大家好、

需要确认 VDD 和 I2C/INT 上拉电压的时序或电压差不存在问题。 VDD 将接收1.8V 或3.3V (待定)电压并进行占空比或关断、以最大程度地降低功耗。 I2C/INT 上拉电阻始终为3.3V 并来自单独的电源、因此在某些情况下存在上拉电压、但 VDD 接收到0V。

请确认上述实施不存在潜在问题。

谢谢!  

Trent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trenton、您好!

    我已经使用恒定的3.3V 电压对器件在此范围内的 I2C/INT 进行了测试、没有任何问题。 然而、在将 VDD 设置为0V 并返回至1.8或3.3后、该器件将需要重新初始化(如果适用、请重写 CONFIG 寄存器、阈值寄存器)。

    谢谢!

    Brent Elliott