请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3004 大家好、
需要确认 VDD 和 I2C/INT 上拉电压的时序或电压差不存在问题。 VDD 将接收1.8V 或3.3V (待定)电压并进行占空比或关断、以最大程度地降低功耗。 I2C/INT 上拉电阻始终为3.3V 并来自单独的电源、因此在某些情况下存在上拉电压、但 VDD 接收到0V。
请确认上述实施不存在潜在问题。
谢谢!
Trent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
需要确认 VDD 和 I2C/INT 上拉电压的时序或电压差不存在问题。 VDD 将接收1.8V 或3.3V (待定)电压并进行占空比或关断、以最大程度地降低功耗。 I2C/INT 上拉电阻始终为3.3V 并来自单独的电源、因此在某些情况下存在上拉电压、但 VDD 接收到0V。
请确认上述实施不存在潜在问题。
谢谢!
Trent