This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:OPT3004光学透视窗开裂

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1226193/opt3004-opt3004-optical-perspective-window-cracking

器件型号:OPT3004

尊敬的

     光学传感器 OPT3004DNPR 用于在后视镜中进行眩光检测。 当行驶环境中出现眩光时、会降低视频图像的曝光度以确保安全、OPT3004光学透视窗口在3个器件上会出现裂缝、并由质量工程师进行分析。 目前已排除了 OPT3004光学透视窗破裂是由外部冲击力和高温低温储存温度突然变化引起的。

    在眩光测试过程中、OPT3004的输出值为20 lux、在正常条件下、OPT3004经 MCU 处理后的输出值为20、而在光透视窗口破裂后 OPT300的输出值为0。 目前、建议质量工程师从不同角度对 OPT3004进行辐照、调查破裂对光路入射角的影响、试图后输出值仍为0

   关于 OPT3004光学透视窗开裂,任何 建议?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面 是 关于 opt3004 和 测试 条件,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    器件处于什么条件下? 您提到了冲击力和温度突然变化、这些测试条件是器件在储存时所经历的条件还是条件?  是否在眩光测试期间发生开裂? 您是否在器件破裂之前和之后?

    谢谢!

    Brent Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    1.完成贴片后在室温下测试 PCBA

    2.在贴片、存储、周转和测试的过程中,温度不会突然发生变化

    3 3004开裂前的情况不清楚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    在将器件焊接到 PCB 之前是否破裂? 这些器件在焊接时对发热很敏感、因此必须严格遵守回流焊要求。

    谢谢!

    Brent Elliott