This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421:仿真模型

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421, DRV411, TIPD184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1225448/drv421-simulation-model

器件型号:DRV421
主题中讨论的其他器件: DRV411TIPD184

尊敬的支持团队:

您是否具有 DRV421的仿真模型? 对于 LTspice 来说是很好的。 如果不是、您能否告诉我如何仿真 Icomp1和 Icomp2的输出信号? 我曾尝试从 Icomp2生成250mA 的电流源、但我不知道如何处理 Icomp2。 我目前正在使用此芯片仿真一个外部驱动器电路。 谢谢。

此致、

宇通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutong、您好!

    很遗憾、我们没有适用于此器件的模型。  我将对您需要使用导通 FET 在20Ω Ω 负载下获得4.2V 最大电压或(210mA)的输出信号进行仿真。  我是从数据表中获得的。  因此、PFET 和 Nfet 的组合约为3.8Ω μ F。  现在、这是 H 桥接、因此您在理想情况下将两者用于获取输出电流。  此外、该电流由传感器位置处的磁场控制、是 H 桥的反馈。  否则、环路将不起作用、您只会获得正确的输出。

    您能在原理图中向我展示您尝试执行的操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在仿真可以为补偿绕组产生更多电流的外部电流驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutong、您好!

    这与设计非常相似: https://www.ti.com/tool/TIPD184 即使 DRV411与霍尔传感器一起使用、它仍具有类似的输出结构来驱动补偿线圈。

    此致、

    Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我已找到此文档、因此我想在仿真中使用它。 由于零磁通电流传感器的主要与霍尔传感器截然不同、因此必须确保 IC 的输出电流与 外部 OPA 是否能够为我的应用产生足够的电流。 就是这样。 因为我的输入为0.25A、这是 IC 可以产生的最大电流、但它仍然不会在 OPA 输出端产生呼出电流。 因此、我想问、如果我认为它的方式有误、我的意思是、是否仅仅输入0.25A 的电流源就这么轻松? 但我不知道 IC 是什么产生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutong、您好!

    IC 的输出是一个电压、我们会对该电压进行调节、从而在传感器处获得零磁场。  由于 FET 导通电阻和电压、H 桥的输出电流将受到限制。  如果您有一个类似我在上面分享的设计的增益级、那么电流现在将由输出 FET 驱动。  然后、DRV421仅根据可见磁场调节电压、进而控制电流以使磁场恢复为零。  此电压可以驱动一个线圈、但会受到上文所述的限制。  DRV411和 DRV421通过补偿线圈的反馈是相同的、而补偿线圈的输出驱动也非常相似(如果不相同)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    对于文档 TIPD184中的电路、我还有另一个问题。 VSS 是什么意思? 我想用+15V 和-15V 为电路供电。 据我了解、在本例中、VDD 为+15V、VSS 为-15V。 但我不确定在这种情况下 VSS 是等于 GND 还是-15V? 因为它还连接到芯片本身的 GND 引脚和稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuton:

    我看到了混乱。  因此、在该电路中、最低电压为-15V、即 VSS。  LDO 的5V 以该 VSS (GND 引脚)为基准。  VSS 是 DRV411的 GND (基准)点。  DRV411电源(VDD 引脚)和 GND (GND 引脚)将在电路板的 GND 之下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我想谈谈 DRV421中的应用、我稍后会用到这些应用。 不考虑 DRV411。 我知道 VSS 应该是-15V。 现在问题是、如果将 VDDpin 连接到5V、GND 引脚连接到-15V、则20V 会出现压降、这远远低于芯片的容差。 或者您是说、在这种情况下5V 以 VSS 为基准、因此它实际上处于-10V 的电平? 因为在数据表中、电源电压 范围为3.0V 至5.5V、所以如果 VDD 上存在负电压、这怎么会起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutong、您好!

    DRV411上的电压相对于其 GND 引脚的电压。  非 GND 本身。  因此、以下是以 GND 为基准的电压。   

    VDD = 15V 并以 GND 为基准

    VSS =-15V 并 以 GND 为基准

    5V =-10V  以 GND 为基准

    DRV411的 GND 引脚连接至 VSS、因此 DRV411的所有电压以 VCC 而非 GND 为基准。   因此 DRV411的电压仍然为5V。