This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:AWR6843AOPEVM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1226891/awr6843aopevm-awr6843aopevm

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843、AWR6843

我需要使用 AWR6843开发驾驶员生命体征监测系统。 在 Resource Explorer 中、他们使用 IWR6843完成了该操作。 是否应该按照相同的过程为应用设置 AWR6843。 我是否需要进行任何修改、因为它安装在移动的车辆中以消除噪音等 此外、它不提供源代码。 请告诉我有关源代码的可用性和使用 AWR6843的可行性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以! 同样的协议也可用于我们的 AWR6843。 您可能会看到车辆移动引起一些干扰、需要修改源代码以抵消这种干扰。

    仅当您的公司与 TI 签订了 NDA 时才提供源代码;如果您对此感兴趣、请告知我、我可直接在个案基础上进行解答。  

    谢谢!

    Angie