This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:在 DRV5032的 Vcc 开启之前、向传感器输出引脚施加电压是否存在问题?

Guru**** 1744610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1226991/drv5032-is-it-a-problem-that-voltage-is-applied-to-the-sensor-output-pin-before-vcc-of-drv5032-is-turned-on

器件型号:DRV5032

您好!  

电流电路配置会在为传感器上电之前向传感器输出引脚施加电压。

在 DRV5032的 Vcc 开启之前(当 Vcc=0V 时)、向传感器输出端子施加电压是否存在问题?

谢谢。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    感谢您在 E2E 上提出您的问题。  最好能将上拉电阻器移到开关的另一侧。  该器件输出引脚的绝对最大规格不能处理高于 Vcc 的电压:

    当 VCC 悬空时、连接器件以使 OUT 通电至3.3V、可能会对器件造成电感式损坏。

    谢谢。

    Scott