This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波雷达比较-分辨率

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1226160/mmwave-radar-comparison---resolution

主题中讨论的其他器件:AWR2243

是否有图表可用于比较各种可用系统的角分辨率能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何现成的图可用于此特性、但您可以使用毫米波传感器(AWR2243)[更高的虚拟通道]通过级联系统实现最佳角度分辨率。

    您正在寻找的用例是什么?

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正研究雷达图像的开发。  我在可用文档中找不到传感器的角分辨率。  您知道这种能力是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    角分辨率可以通过(2/N)定义、其中 N 是给定平面中虚拟天线通道的数量。

    AWR2243 (单芯片)、具有12个虚拟天线、方位平面和仰角平面的角分辨率分别为15度和30度(对于 Azim 使用8个虚拟天线、对于 elev 使用4个虚拟天线)。  

    4芯片级联 AWR2243 TI 设计可实现高达1.4度的角分辨率。

    我建议您浏览以下文档。

    使用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计(修订版 A)(TI.com)

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  这正是我想要的。