This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:MMWAVE-STUDIO

Guru**** 2550080 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, AWR1443, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1219120/mmwave-studio-mmwave-studio

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:AWR1443、IWR1443BOOST DCA1000EVM

关于 ADC 采样的问题。

我有两块电路板、"AWR1443 BOOST"和"DCA 1000"。测量条件如下图所示。

我已经针对256、512、1024、2047种情况测量了 ADC 样本值。通过使用"Matlab "进行分析、可以在256、512、1024的情况下正常进行测量。

然而、在2047中、有可能测量到 ADC 采样值为1至1089的值、但之后、无法获得从1090至2047的数据。

请告诉我如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kogi:

    我无法正确理解您的问题。 您能否用不同的措辞解释相同的内容、最好是提供更多详细信息?

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在测量 mmWAVESAR。 为了进行测量、将 IWR1443BOOST 和 DCA1000EVM 连接到 PC 并使用 MM WAVE Studio 进行控制。 条件为3GHz 频段、8192帧和1024个 ADC 样本。我通过分析使用 MATLAB 进行测量获得的.bin 数据获得1024×8192原始数据。 然而、当我将 ADC 样本数增加到2047以提高信噪比时、原始数据仅高达1089x8192。 请告诉我原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kogi:

    感谢您重新迭代此问题。 我希望您在最后尝试以下方法

    • 您能否将帧数和线性调频脉冲数配置为1、并查看您的原始 ADC 数据大小是否与 ADC 样本数匹配?
    • 如果可以在采样窗口内容纳2048个样本、您是否还可以确认采样率是否正确?

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ・通过将帧数和线性调频脉冲数设置为1、我可以看到原始 ADC 数据大小与 ADC 样本数相匹配。
    ・当可容纳2048个样本时、经确认采样率为19884ksps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kogi:

    感谢您的确认。 看起来配置可能存在问题。 为了进行进一步调试、是否可以一次对捕获进行更改以查看问题的来源? 即、增加线性调频脉冲、设定环路等的数量 您看到 ADC 数据大小的这种特殊变化是什么?

    此外、是手动执行整个序列还是使用 lua 脚本?

    此致、

    Kaushik