This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:可以获得 AWRL6432BOOST 的"开箱和 quot;源代码吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1226276/awrl6432boost-can-i-get-the-out-of-box-source-code-for-awrl6432boost

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDK

购买 AWRL6432BOOST 后、我运行了开箱即用演示。

对于其他 EV 套件、不仅提供了用于执行的二进制文件、还提供了工程源代码示例、

但对于 AWRL6432BOOST、无法确认项目源代码。

无法获取 AWRL6432BOOST 开箱即用项目的源代码?

请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在位于的 MMWAVE-L-SDK 中找到 xWRL64xx EVM 的源代码 \examples\mmw_demo\motion_and_Presence _detection

    此致、

    时间