您好!
我要将 AFE3010与锁存继电器一起使用、 我正在使用 alarm 来驱动 LED。
无需自检功能。 只要发生接地故障、SCR 将触发继电器、同时 LED 应处于打开状态、直到继电器复位。
如何使用 SW_OPEN 引脚或其他方法完成此任务。
此致、
Narendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Narendra:
当您说保持开启状态时、我假设您的意思是 LED 持续亮起?
您可以通过逻辑方式将继电器(基本上是负载开关)的状态连接到 SWOPEN 的数字状态。 因此、如果继电器锁存断开、则 SWOPEN 引脚保持低电平、此时将出现图13。 这将触发 SCR 并重置故障计数器。 只要 SWOPEN 保持低电平、报警将持续开启。 继电器锁闭后、SWOPEN 变为高电平、因为故障计数器已复位、系统已准备好检测故障。
另一个选项是使用另一个不受警报控制、但通过机械方式与继电器状态相连的 LED。
有关如何复位器件(复位故障错误计数器)、您可以参考图11、13和14。 请注意、可以在不触发 SCR 的情况下复位器件、但它需要在 SWOPEN 处(55ms、请参阅第6.5节中的 TD4规格)提供受控低电平脉冲、但这实际上需要另一个主机 MCU 来创建该信号。
根据重置器件的方式、这将决定继电器的类型。 如果 SCR 在按 PTT 或 SWOPEN 后再次触发、则不希望此后关闭负载继电器。
此致、
彼得