您好、我是 Minwoo
我使用的是毫米波 SDK V4.4和 SBL 参考代码。
我已尝试如下方式初始化平台。

但是、当该代码调用 GPIO_setConfig 函数时、它不会在下一个函数上运行。
我需要控制 CS 引脚。 如何在 SBL 中配置 GPIO 引脚?
感谢您发送编修。
Minwoo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我是 Minwoo
我使用的是毫米波 SDK V4.4和 SBL 参考代码。
我已尝试如下方式初始化平台。

但是、当该代码调用 GPIO_setConfig 函数时、它不会在下一个函数上运行。
我需要控制 CS 引脚。 如何在 SBL 中配置 GPIO 引脚?
感谢您发送编修。
Minwoo
您好、Minwoo、
在检查该 GPIO 测试代码后报告更新情况。 如果它不能解决问题、我们当然可以为您提供进一步的支持。 我不知道上述代码可作为测试代码正常工作、但在 SBL 中未通过测试。 如果您需要 mor eSupport、请您更详细地说明您的设置和环境是什么? 您的硬件是什么? 您要将哪些项目导入到 CCS 中以及哪些文件发生了故障。
此致、
Luke
Luke、您好!
我使用的搜索范围是"IWR6843AOP"和"MMWAVE_SDK_03_05_00_04"。
我在毫米波 SDK 中使用了 SBL 测试代码。
此 SBL 测试代码如下:

我添加了如下函数:
Pinmux_set_OverrideCtrl (SOC_XWR68XX_PINE15_PADAG、PINMUX_OUTEN_RETAIN_HW_CTRL、PINMUX_INPEN_RETAIN_HW_CTRL);
Pinmux_Set_FuncSel (SOC_XWR68XX_PINE15_PADAG、SOC_XWR68XX_PINE15_PADAG_GPIO_30);
GPIO_setConfig (SOC_XWR68XX_GPIO_30、GPIO_CFG_OUTPUT);
构建工作正常。 但工作流程在 GPIO_setConfig ()函数停止。
如何控制 SBL 中的 GPIO 引脚?