This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:与 IWR6843ISK+DCA1000EVM 相比、IWR6843ISK+DCA1000EVM+ICBOOST 设置可提供什么

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1214290/dca1000evm-what-does-iwr6843isk-dca1000evm-icboost-setup-offers-compared-to-iwr6843isk-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

您好!

我不明白与设置 IWR6843ISK+DCA1000EVM 相比、IWR6843ISK+DCA1000EVM+ICBOOST 提供的设置有什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先,我对延误表示歉意。 更改电子邮件后、我的系统出现问题。

    向堆栈添加 ICBOOST 的唯一原因是需要 ICBOOST 支持的高级调试功能。 如果您只是想要原始数据、则包含或排除 ICBOOST 之间没有区别。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我回来给你们讲同样的话题。

    借助 IWR6843ISK+DCA1000EVM+ICBOOST、是否可以运行生命体征实验并捕获原始数据?

    如果没有、您能否建议我获取设置?

    提前感谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您对"原始数据"的含义有误解、这是一个令人困惑的术语。 "原始数据"是指原始"ADC 数据"、即指在进行任何处理之前直接从雷达前端发出的数据。 因此、"运行生命体征实验室并捕获原始数据"没有意义、因为生命体征实验室内置在应用空间中:它获取原始 ADC 数据、在片上进行处理、然后通过 UART (或器件上的任何其他外设)输出处理后的数据。  

    是否要采集未处理的数据或在生命体征处理后采集的数据?

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解你的解释,我同意这一点。 因此、我想在同时处理后捕获未处理的数据(原始数据)和数据。 我怎样才能做到这一点?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我推荐: IWR6843ISK (或者您可以使用 AOP)+ DCA1000EVM。 您不需要 ICBOOST 来捕获原始数据;但是、如果您打算调试/单步调试器件上的应用代码、则需要 ICBOOST。 这将允许您捕获原始数据。

    请花一点时间来深入了解如何捕获 ADC 数据和同时处理数据。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有任何示例演示如何记录 ADC 数据和经过处理的数据。 开箱即用演示支持 LVDS ADC 数据流、但您必须对其进行进一步研究、然后您可以期待在开箱即用的顶部实现生命体征。 但我们目前未提供两种数据采集模式同时工作时的生命体征示例。

    此致、
    Luke