This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:TMP431、TMP411差异

Guru**** 1275670 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411, TMP431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1224870/tmp431-tmp431-tmp411-difference

器件型号:TMP431
主题:TMP411中讨论的其他器件

您好!

 在未使用 β 校正的情况下、我可以使用 TMP411B 来替代 TMP431。 从寄存器映射来看、TMP431具有的寄存器比 TMP411少一些、但不确定十六进制到 Dec.的转换是否具有相同的计算方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    感谢您在传感论坛发帖。

    如果不需要自动 Beta 补偿功能、可使用 TMP411来代替 TMP431。 两种器件都具有 四个用于保存温度测量结果的8位寄存器。 TMP411具有9至12位本地温度的可编程分辨率、而 TMP431支持12位分辨率。 TMP411的默认值为9位 、可通过分辨率寄存器的 RES1和 RES0位进行配置。

    此致、
    Nicole