This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460-Q

Guru**** 2542920 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1225002/pga460-q1-pga460-q

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSS4440

您好,我想在钢板上做一个距离(损坏)测量系统。 考虑了 PGA460-Q 芯片、 然而,在铁中的声速比在空气中快15-20倍,并且分辨率太低(脉冲的传输时间和它的返回是非常小)。 TI 是否有可用于此类测量的电路?
此致、R. Gordon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    感谢您发帖传感器论坛、感谢您提供的信息! 我认为您可能需要使用具有两个单独换能器和 AFE 的双静态解决方案、因为您的声速非常快、器件可能在传输时仍在等待回波、返回速度会非常快。 在发送期间、传感器已饱和、并且看不到任何传入回波。

    我建议尝试使用 TUSS44x0、这是我们的模拟输出器件、这样就可以在经过一些模拟滤波器和放大之后看到 AFE 上回波的模拟信号。 要通过稳定的大信号传播信号、通常需要大信号、这可能是您没有得到非常大的回波响应的原因、 您可能需要使用 TUSS4440、因为它可用于驱动变压器、以产生足够大的信号、从而 正确穿透您正在查看的钢板。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Isaac