This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BASSENSORS SENS026A 接口与 LP-MSPM0G3507

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, LP-MSPM0G3507, TMP116, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1224680/boostxl-bassensors-sens026a-interface-with-lp-mspm0g3507

主题中讨论的其他器件:HDC2010TMP116、OPT3001、 LP-MSPM0G3507

是否有任何代码示例说明如何使用 LP-MSPM0G3507 Launchpad 通过 I2C 获取 SENS026A Booster Pack (OPT3001、HDC2010、DRV5055A、TMP116)上四个传感器中的每个传感器的读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    否、目前没有任何用于将 M0 launchpad 与此 booster pack 配对的代码。

    SDK 中的 I2C 示例可用作起点、因为这三个示例都有 I2C 接口、但短期内目前计划不为这些示例编写任何内容。

    此致、
    Brandon Fisher