This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:ReadRegister 失败、并显示错误-8

Guru**** 2541750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1223037/mmwcas-dsp-evm-readregister-failed-with-error--8

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM

 我在从 DFP 加载元图像并点击 mmWave Studio 2G 中的"RF Power-Up"后收到此错误。  有人以前看到过这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已针对各种版本的 DFP 尝试元映像和雷达特征映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定固件是否已正确加载、尽管单击"加载"时未引发错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这是否正确、可以在毫米波雷达接口控制文档中找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出中、我加载固件后没有收到状态消息(例如状态:通过)。 仅调用以下函数:

    [09:01:59][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw_mult (1、"C:\\ti\\mmwave_DFP_02_02_04_00\\firmware\\xwr22xx_metaImage.bin")
    [09:01:59][RadarAPI]:ar1.DownloadBssFwOvSPI_mult (1、C:\\ti\\mmWave_DFP_02_02_04_00\\firmware\\xwr22xx_metaImage.bin)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 mmWave Studio 3.0.14、不是 mmwcas-DSP-EVM 网页上建议的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、使用最新版本的 mmWave Studio、您可以解决此问题。

    如果您将来面临任何其他问题、请告知我们不同的 e2e 线程。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的消息中、我指出版本3.0.0.14解决了该问题、而不是最新版本。