请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2010 主题中讨论的其他器件:HDC2021、 HDC3021、
您好、专家!
请帮助我们检查客户的问题。 我在下面以他们的名义张贴。
我们的其中一种设计都采用了 HDC2010YPAR、但我们目前仅将该器件用于温度测量。
电路板用于高湿度环境、因此整个电路板都要经历清洁和涂覆过程。
我们意识到、此过程对于 HDC 芯片的湿度功能而言并非最佳、因为在该过程之前未涉及此过程。
但温度测量会怎样呢? 温度传感器是否会受到清洁/涂层过程的影响、或者此传感器是否位于芯片的独立部分-不受湿度传感器发生的影响?
此致、
Jonathan