This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:PCB 保形涂层

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2021, HDC3021, HDC2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1224027/hdc2010-conformal-coating-of-pcb

器件型号:HDC2010
主题中讨论的其他器件:HDC2021HDC3021

您好、专家!

请帮助我们检查客户的问题。 我在下面以他们的名义张贴。

我们的其中一种设计都采用了 HDC2010YPAR、但我们目前仅将该器件用于温度测量。

电路板用于高湿度环境、因此整个电路板都要经历清洁和涂覆过程。
我们意识到、此过程对于 HDC 芯片的湿度功能而言并非最佳、因为在该过程之前未涉及此过程。

但温度测量会怎样呢?  温度传感器是否会受到清洁/涂层过程的影响、或者此传感器是否位于芯片的独立部分-不受湿度传感器发生的影响?

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    器件的温度传感器部分不会受到涂层的影响。 然而、HDC2010并不真正适合应用保形涂层。 在该系列中、建议使用 HDC2021、而 HDC3021是下一代产品。 这些器件有一个可拆卸的(完成涂层处理后)胶带盖、使相对湿度传感器暴露在环境中的水蒸汽中。