This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:打开 mmWave Studio 时立即出错

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1223365/iwr6843aopevm-error-immediately-when-opening-mmwave-studio

器件型号:IWR6843AOPEVM

我将按照这些说明设置 IWR6843AOPEVM 以 在 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.12.1&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__com.ti.mmwave_industrial_toolbox__VLyFKFf__4.12.1中收集原始数据

但当我转到必须打开 mmWave Studio 的静态 IP 配置步骤时、图片打开后立即显示错误信息。 我下载了第一代工作室   mmwave_studio_02_01_01_00_win32.exe  — 226328 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以确认您已安装了《DCA1000用户指南》中提到的 FTDI 驱动程序以及 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable? 如果这不起作用、那么由于 Windows 10偶尔出现问题、您可以尝试通过设备管理器手动安装 FTDI 驱动程序。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 C++软件,但似乎没有帮助。 您能否检查我的物理设置、看看我是否已将所有设备正确插入? 我注意到我没有 USB 进入 DCA1000上的雷达 FTDI 端口、因此这可能是个问题。 此外、通过设备管理器手动安装 FTDI 驱动程序意味着什么? 我在设备管理器中没有看到任何类似这样的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您链接的用户指南中所示、 您需要一条连接到 ICBOOST XDS 端口的 USB 电缆、一条连接到 DCA1000的 FTDI 端口的 USB 电缆、以太网电缆和一个5V 3A 电源。  

    在设备管理器中、您是否看到4个 Devpack 端口和2个 XDS110端口?

    此致、

    Pedrhom