This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:使用 IWR6843AOPEVM 进行楼宇占位检测

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1222588/iwr6843aop-building-occupancy-detection-with-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOP

您好!

我想试试上面提到的楼宇占位实验  
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.12.1&node=A__AAt5eSaERCT8HXkCaTxCXA__com.ti.mmwave_industrial_toolbox__VLyFKFf__4.12.1

我无法在提供的 zip 文件中找到 GUI 应用程序。  具有针对同一个而非应用的 MATLAB 源代码。

请向我提供应用程序、因为我的系统没有 MATLAB。

谢谢。此致
Samidha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用程序仅以 MATLAB 编写。 如果使用 此处提供的工业可视化工具、您可能会获得类似的结果、并修改给定的 Python 代码、以添加进入/退出行、并对越过您编程的进入/退出行的目标数进行计数。

    此致!

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我认为 zip 文件夹中的 GUI 应用文件缺失。

    如果我检查 开销3D 人员计数演示文件夹、它具有可视化工具应用文件以及源代码。
    但在 OVERHEATE_OLAYGE_COUNTER 文件夹中、我无法找到用于运行 GUI 的这种类型的应用程序文件。

    请参考图片以了解清楚的信息。

    谢谢。此致、

    Samidha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samidha:

    您可以根据 MATLAB 代码创建只需 MATLAB 运行时许可证即可运行的应用程序、这就是构建开销3D 人员计数可视化工具应用程序的方式。 遗憾的是、不提供占位计数器。 您可以获得 MATLAB 许可证、从 src 运行占位计数器、或者您可以使用不同的可视化工具并在其中构建占位计数功能。

    此致!

    漏电