This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:UART 数据

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1223047/boostxl-pga460-uart-data

器件型号:BOOSTXL-PGA460

大家好、

你好。

我对从 UARX 接收的回波数据转储有疑问。 GUI 中的导出数据具有128个测量值。 但是、在使用 GUI 程序时从 UART 读取时 、只有大约110。

下面是一个参考示例:

从文本导出中导出的数据:
250 251 255  244 123 23 170 219 146 36 28 57 49 18 78 83 38 40 30 35 12 11 20 44 41 24 15 19 14 21 20  30 30 10 6 5 8 45  40 56 38 184 215 91  255 202  234  115 167 255  243 94 32 203 203  50 19 16 16  20  12 9 16  18 17 18 16  15 11 9 8 10 117 150 83   36 35 36 42 35  38 50 39  41 34 48 44 10   12 16   18 20 18  11 19 20 16  12 12 13 15 15   8 8 5 10  4 9 8 5   11 8   5  13 5  6 7 10

读取 UART 时的数据:
250 251 255  244 123 23 170 219 146 36 28 57 49 18 78 83 38 40 30 35 12 11 20 44 41 24 15 19 14 21 20  30 30 10 6 5 8 45  40 56 38 184 215 91  255 202  234  115 167 255  243 94 32 203 203  50 19 16 16  20  12 9 16  18 17 18 16  15 11 9 8 10 117 150 83   36 35 36 42 35  38 50 39  41 34 48 44 10   12 16   18 20 18  11 19 20 16  12 12 8 10 11 13 7

它们是否应该完全相等?

你愿意检查一下吗?

提前感谢。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您在传感器论坛发帖! 我不确定客户用于从 GUI 读取 UART 的逻辑分析仪或微控制器是否无法适当收集所有数据。 我在探测 UART 线路的同时连接了一个逻辑分析仪并使用 GUI 进行了测量、最终看到了全部128个寄存器 我执行了两次测量以确保它们都正常。

    我的逻辑分析仪没有对封装的数量进行计数、但我不得不手动对它们进行计数、以确保其正确无误。

    此致!

    Isaac